This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M C200 LaunchPadXL内部振荡器10MHz

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629756/tms320f28069m-c200-launchpadxl-internal-oscillator-10mhz

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万McontrolSUITE

我最近为我的项目购买了新型TMS320F2.8069万M C200 LaunchPadXL开发套件。  调用Device_cal()例程校准内部振荡器(#define Device_cal (void (*)(void)0x307C80)后,CLKCTL首次配置了内部振荡器1,10 MHz(*CLKCTL =0x2400)。 不知怎么的,我只得到了1 MHz。 我尝试使用内部振荡器2 (*CLKCTL = 0x2107) ,大约是625K。 主板上有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鲁伊

    设备校准功能存储在地址0x3D7C80而不是0x307C80中。 该定义可在controlSUITE的F2806x_Examples.h中找到。

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,是0x3D7C80。
    我购买了另一个相同的主板,它使用代码。 所以我认为第一块板是坏的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以关闭此线程吗? 我相信你的问题已经得到了回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何退回有缺陷的主板?