请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万M, controlSUITE我最近为我的项目购买了新型TMS320F2.8069万M C200 LaunchPadXL开发套件。 调用Device_cal()例程校准内部振荡器(#define Device_cal (void (*)(void)0x307C80)后,CLKCTL首次配置了内部振荡器1,10 MHz(*CLKCTL =0x2400)。 不知怎么的,我只得到了1 MHz。 我尝试使用内部振荡器2 (*CLKCTL = 0x2107) ,大约是625K。 主板上有什么问题吗?