This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:CCS/F28M35H52C支持XDS510 plus?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634164/ccs-f28m35h52c-ccs-f28m35h52c-supports-xds510-plus

部件号:F28M35H52C
主题中讨论的其他部件: TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在使用Concerto C2000系列- F28M35H52C控制器和CCS版本- 7.3 .0.0.0019万

我有 Spectrum Digital XDS510和JTAG仿真器,这是一台Linux Mint机器

进入属性->常规-->连接时, 根本没有XDS510加仿真器选项。

已尝试使用其它500系列选件仿真器进行选择,但不起作用。  

在TI-E2E论坛中,看到了几个帖子,说不支持具有CCS的XDS510,所以有没有任何变通方法或其他类似的JTAG仿真器,你们建议使用???

注:1>  Spectrum数字网站上的XDS 510 plus产品表示它们支持C2000系列控制器。

       2> XDS 10 V2调试探头工作正常

感谢您的宝贵建议,  

Prashanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth

    Spectrum Digital不支持Linux上的XDS510 Plus。 该探头支持Windows上的C2000,但不支持Linux或Mac上的C2000。

    此处提供了有关支持哪些调试探测器的更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv7

    TMDSEMU110-U是Windows,Linux和Mac上支持的经济型选件。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,约翰!

    我查看了XDS110调试仿真器,但希望确保它支持Concerto系列-
    www.ti.com/.../F28M35H52C
    它具有ARM Cortex M3和C2000内核。


    此致,
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth

    是的,XDS110也支持Concerto。

    此致,
    John