请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 主题中讨论的其他部件: TMDSEMU110-U
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用Concerto C2000系列- F28M35H52C控制器和CCS版本- 7.3 .0.0.0019万。
我有 Spectrum Digital XDS510和JTAG仿真器,这是一台Linux Mint机器。
进入属性->常规-->连接时, 根本没有XDS510加仿真器选项。
已尝试使用其它500系列选件仿真器进行选择,但不起作用。
在TI-E2E论坛中,看到了几个帖子,说不支持具有CCS的XDS510,所以有没有任何变通方法或其他类似的JTAG仿真器,你们建议使用???
注:1> Spectrum数字网站上的XDS 510 plus产品表示它们支持C2000系列控制器。
2> XDS 10 V2调试探头工作正常
感谢您的宝贵建议,
Prashanth