This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:器件I/O Prop延迟

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636833/tms320f280049-device-i-o-prop-delays

部件号:TMS320F28.0049万

由于外部逻辑设备的一些复杂计时,因此需要完全了解F28.0049万上的I/O缓冲器传播延迟。  在 -40至125C 温度范围内,需要最小和最大TPD。  一些关键 信号包括:

QEP输入(输入A,索引)

QEP输出(选通输出)

SPI输入(时钟,传输启用,SIMO)

ePWM (输出,SYNCI)

GPIO

谢谢!
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    您能否帮助我了解您需要的时间安排:

    “输入传播延迟”是输入电压通过Vil或VIH到输入逻辑电平被输入逻辑中的最后触发器限定的时间吗?    

    同样,"输出传播延迟"是指输出缓冲区逻辑级别超过VOH或VOL时,输出将更改为时钟开始之间的时间吗?

    我可以尝试看看是否可以从设计提取中获得一些估计值,但这可能需要一些时间。  

    我们可能无法在 所有工作条件数据表类型参数中提供真正的"最小值/最大值"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devin,

    是的,您的陈述反映了所需内容。

    了解这是一些非常低级的信息。  因此,感谢您提供 任何有用的信息。

    此致,
    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我仍在研究这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    您可能需要了解的一件事是此设备的IBIS模型。 这将提供有关此设备上输入和输出缓冲区的特性和计时的一些附加信息:

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供了一些对I/O传播延迟的典型估计。