请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万 由于外部逻辑设备的一些复杂计时,因此需要完全了解F28.0049万上的I/O缓冲器传播延迟。 在 -40至125C 温度范围内,需要最小和最大TPD。 一些关键 信号包括:
QEP输入(输入A,索引)
QEP输出(选通输出)
SPI输入(时钟,传输启用,SIMO)
ePWM (输出,SYNCI)
GPIO
谢谢!
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于外部逻辑设备的一些复杂计时,因此需要完全了解F28.0049万上的I/O缓冲器传播延迟。 在 -40至125C 温度范围内,需要最小和最大TPD。 一些关键 信号包括:
QEP输入(输入A,索引)
QEP输出(选通输出)
SPI输入(时钟,传输启用,SIMO)
ePWM (输出,SYNCI)
GPIO
谢谢!
Eric
您好,Eric,
您能否帮助我了解您需要的时间安排:
“输入传播延迟”是输入电压通过Vil或VIH到输入逻辑电平被输入逻辑中的最后触发器限定的时间吗?
同样,"输出传播延迟"是指输出缓冲区逻辑级别超过VOH或VOL时,输出将更改为时钟开始之间的时间吗?
我可以尝试看看是否可以从设计提取中获得一些估计值,但这可能需要一些时间。
我们可能无法在 所有工作条件数据表类型参数中提供真正的"最小值/最大值"。