This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8075万:安装UIA_2_20_00_02时出现问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633794/rtos-tms320f28075-problem-installing-uia_2_20_00_02

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:TI-RTOS

大家好,我正在尝试让系统分析器在F2.8075万处理器的CCS 7.2 上工作。 但是当我启用LoggingSetup时,生成将失败并显示dataMemory is engled错误消息。 然后,我下载了最新的UIA软件包UIA_2_20_00_02,并将其复制到我的c:\ti目录中,然后让CCS 7.2 重新发现它,它就这样做了。 但是当我尝试安装它时,却抛出了错误消息,这些消息说不能识别签名或某些内容。  

我正在使用xdctools_3_50_02_20_core和BIOS_6_52_00_12。

有人能不能给我一点光? 万分感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现问题的现有UIA版本是UIA_1_00_03_25
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    很高兴听到您解决了问题。

    此致,