请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 工具/软件:TI-RTOS
大家好,我正在尝试让系统分析器在F2.8075万处理器的CCS 7.2 上工作。 但是当我启用LoggingSetup时,生成将失败并显示dataMemory is engled错误消息。 然后,我下载了最新的UIA软件包UIA_2_20_00_02,并将其复制到我的c:\ti目录中,然后让CCS 7.2 重新发现它,它就这样做了。 但是当我尝试安装它时,却抛出了错误消息,这些消息说不能识别签名或某些内容。
我正在使用xdctools_3_50_02_20_core和BIOS_6_52_00_12。
有人能不能给我一点光? 万分感谢。