请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 工具/软件:TI-RTOS
我正在使用CCS 7.2 0,当我使用运行时对象查看器启动并连接到目标时,它抛出错误:
Comm=DSLite:未定义,wsPort=5.7668万':错误:ROV仅支持Elf对象文件
此问题是否已解决? 我从论坛上的另一篇文章中看到,这是一个众所周知的问题。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我正在使用CCS 7.2 0,当我使用运行时对象查看器启动并连接到目标时,它抛出错误:
此问题是否已解决? 我从论坛上的另一篇文章中看到,这是一个众所周知的问题。
谢谢
您好,Dennis,
SYS/BIOS当前仅在COFF中可用于C28设备。
对于数据透视,运行时对象视图与RTOS对象视图(ROV经典)相同,但具有以下可用性功能
-您可以打开多个视图
-您可以保存一个"仪表板",以后可以打开。 仪表板将保存您打开的所有视图和放置位置。
-您可以将数据保存到可以在文本文件中查看的文件中
-单步执行效果更佳(ROV CLASSIC减慢单步执行速度)
-在图形视图中可以看到某些数据。 您在这两种模式下的其他位置都有相同的数据,但最好以图形形式查看这些数据。
因此,两种视图都提供相同的数据,但运行时对象视图更好:)
托德