This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8075万:运行时对象查看器在CCS 7.2 中抛出Elf格式错误.........0

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633524/rtos-tms320f28075-runtime-object-viewer-throws-a-elf-format-error-in-ccs-7-2-0

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用CCS 7.2 0,当我使用运行时对象查看器启动并连接到目标时,它抛出错误:  

Comm=DSLite:未定义,wsPort=5.7668万':错误:ROV仅支持Elf对象文件

此问题是否已解决? 我从论坛上的另一篇文章中看到,这是一个众所周知的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否。我们不打算通过运行时对象查看器支持COFF。 不过,您可以使用RTOS对象查看器(可能称为ROV Classic)。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Todd。

    是的,我获得了ROV Classic,这是很好的第一步。

    是否仍要使用运行时对象查看器? 可能会将我的输出二进制文件从COFF格式转换为ELF格式? 如果是,是否有任何有关如何解决此问题的说明?

    运行时对象查看器中有哪些功能不是ROV Classic中的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    SYS/BIOS当前仅在COFF中可用于C28设备。

    对于数据透视,运行时对象视图与RTOS对象视图(ROV经典)相同,但具有以下可用性功能

    -您可以打开多个视图

    -您可以保存一个"仪表板",以后可以打开。 仪表板将保存您打开的所有视图和放置位置。

    -您可以将数据保存到可以在文本文件中查看的文件中

    -单步执行效果更佳(ROV CLASSIC减慢单步执行速度)

    -在图形视图中可以看到某些数据。 您在这两种模式下的其他位置都有相同的数据,但最好以图形形式查看这些数据。

    因此,两种视图都提供相同的数据,但运行时对象视图更好:)

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,再次感谢您的快速响应。 因此,目前没有计划支持ELF二进制格式的c28设备的SYS/BIOS? 我们希望能够使用运行时对象查看器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS/BIOS中有针对C28的ELF支持计划,但我们没有确定的时间范围。