This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8379万D:独立模式

Guru**** 2556210 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631755/ccs-launchxl-f28379d-standalone-mode

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

如何在 启动板上独立运行程序(独立模式/加载到内部闪存)?

谢谢你。

此致,

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amin:

    要独立运行,您需要将代码加载到闪存中,并将引导模式pin设置为引导到闪存。 您可以在controlSUITE示例中找到闪存配置。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,


    controlSUITE中的哪个示例?
    "将代码加载到闪存中":(构建配置->设置活动->选择FLASH_FASTTRTS (…) ),这是正确的方法吗?
    "Bootmode pin setting as boot to flash"(启动模式引脚设置为启动至闪存):您的意思是此开关吗?

    谢谢你。

    此致,

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amin

    要引导至闪存,您需要配置S1交换机。

    交换机上的不同引脚为:

    对于独立模式,GPIO84和GPIO72需要被驱动为"高"和" TRSTn低"。

    另外,检查OTP密钥的内容并确保它不是0x5A。 如果是,则需要正确配置OTP_BMODE。

    以下是有关独立引导模式的更多详细信息:

    此LaunchPad的为期一天的研讨会包含更多详细信息。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_One-Day_Workshop

    此致

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nabil,

    感谢你的帮助。 我在  项目中找不到OTP_KEY和OTP_BMODE (由TI提供的rfft_ADC_RT)。

    此致,

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin

    研讨会指南(http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_One-Day_Workshop )的以下屏幕截图

    这将显示您需要查看的地址位置,以确认是否使用0x5A编程。


    另外,请查看TRM以了解更多详情(http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8g/spruhm8g.pdf

    此致

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nabil,

    我使用以下方法更改此寄存器:

    但它不会改变:

    感谢你的帮助。

    此致,

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin

    当您尝试通过flah插件GUI对此进行编程时,是否遇到任何错误?

    您为什么要对该位置进行编程?  只要您可以将主板上的引导模式引脚(GPIO72和GPIO84)设置为值1/1,就不必对该位置进行编程。 请注意,此位置在OTP中(一次性可编程),因此,如果编程时出现任何错误,您将无法进一步更改。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    没有错误。
    我的主要问题是此帖子(请检查):
    e2e.ti.com/.../63.0603万
    我认为这是解决问题的方法。
    感谢你的帮助。

    此致,
    Amin