This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631646/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

海防

我正在使用DSP- TMS320F2.8335万进行采集,ADC结果寄存器中的值被赋予DMA缓冲器, 然后,它们通过以太网发送到PC,以便在GUI中进行监控。内部ADC在级联模式下工作,因此 一次获得16个输入。DMA缓冲区的长度为2000。 496个样本以包的形式发送。问题是我无法在GUI中监控信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekha,
    我不确定我是否理解这里的问题。 您是否无法在PC上看到GUI更新? 您是否使用数据包嗅探器(Wireshark)工具检查了以太网数据包是否从主板传输到PC? 我不确定您是如何在此处添加以太网功能的,这是否在某种程度上起作用,并且在任何更改后都出现了问题?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekha,

    F2.8335万没有以太网模块。 是否确定使用的是F2.8335万?

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生,

    现在,我在GUI上接收到传输和接收的信号,但现在面临的问题是,实际上只有一个访问正在发生,但得到的却不止一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekha,

    我不确定我是否理解以上图片,是以太网吗? 您能否解释一下如何将以太网连接到F2.8335万,我知道您正在尝试使用以太网将ADC数据发送到PC。 我不确定您在MCU上使用哪种DMA,哪种外设?

    您必须细分问题,首先确保MCU上的应用程序能够通过以太网将数据传输到PC,您可以通过反复发送虚拟数据(或相同数据)来测试此代码。 一旦建立了良好的以太网通信代码/SW,您就可以测试ADC采集软件,并使其目前与以太网通信软件分开,只需使ADC软件正常工作。 如果您在配置/理解ADC时遇到问题,请在本论坛中发布问题,其中一位团队成员可以提供帮助。

    一旦您独立测试了上述两个软件,就可以将它们集成在一起。 否则,您可能会花时间在软件中错误的位置追踪错误。

    希望这有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru