请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
海防
我正在使用DSP- TMS320F2.8335万进行采集,ADC结果寄存器中的值被赋予DMA缓冲器, 然后,它们通过以太网发送到PC,以便在GUI中进行监控。内部ADC在级联模式下工作,因此 一次获得16个输入。DMA缓冲区的长度为2000。 496个样本以包的形式发送。问题是我无法在GUI中监控信号。