This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:T格式库函数CPU周期

Guru**** 2555370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633593/tms320f28379d-t-format-library-functions-cpu-cycles

部件号:TMS320F2.8379万D

你好,冠军

我的客户评估了T格式,有一个问题如下:

《用户指南》中说,PM_fformat_receiveData需要500个CPU周期,但当我们在CCS中进行调试时,将需要2000个以上的CPU周期。 我们还使用示波器测量执行时间,大约为11us (CPU @ 200MHz频率)。

除了PM_fformat_receiveData外,其他函数看起来都很好,是否有任何问题?

非常感谢。

巴西,

Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samsai您好!

    PM_fformat_receiveData函数执行的周期取决于所使用的命令,编码器类型,数据宽度,CRC多项式/检查等
    如文件所述─
    "CPU周期数据取决于测试中的编码器,使用的命令/数据以及某些功能。 这些数字可能会因命令和相应数据等而有很大差异。"

    因此,要回答您的问题-“除PM_fformat_receiveData外,其他函数都很好,有什么问题吗?”  
    我认为只要您接收和发送数据,并且您的CRC检查按预期通过,就不会出现任何问题。

    -Bharathi