请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 你好,冠军
我的客户评估了T格式,有一个问题如下:
《用户指南》中说,PM_fformat_receiveData需要500个CPU周期,但当我们在CCS中进行调试时,将需要2000个以上的CPU周期。 我们还使用示波器测量执行时间,大约为11us (CPU @ 200MHz频率)。
除了PM_fformat_receiveData外,其他函数看起来都很好,是否有任何问题?
非常感谢。
巴西,
Sam