主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万
您好,
我使用Instaspin和使用TMS320F2.8069万的定制逆变器,我注意到控制器句柄(Ctrl_obj.h)有一个速度轨迹句柄,另一个ID轨迹句柄,但IQ没有。 我想知道为什么会出现这种情况?
我正在考虑限制IQ的最大变化速率,因为目前人们可以在瞬间从0要求最大电流,逆变器/电机可能会断裂(它是一个200 kW逆变器)。 因此,为IQ设定最大坡度似乎是明智的。 我是否可以使用相同的轨迹模块为IQ添加轨迹? 另一个选项是在IQ中使用一个过滤器,以限制响应。
在ctrl.h中查看代码时,我注意到ID控制器有 :refValue = TRAJ_getIntValue(obj->trajHandle_ID)+ CTRL_getid_ref_PU (handle);
我不是很明白这一点,如果ID正在通过轨迹模块,它是否应该只是“refValue = TRAJ_getIntValue(obj->trajHandle_ID)”? 使用另一个术语似乎完全不符合使用轨迹句柄的目的。
此致,