This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:关于勘误表"Flash:单位ECC错误可能导致对单位错误ISR&quot的无限调用;

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632972/tms320f28377d-about-errata-flash-a-single-bit-ecc-error-may-cause-endless-calls-to-single-bit-error-isr

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,TI专家,

我的客户对勘误表有一些疑问:“闪存:单位ECC错误可能导致无限次调用单位错误ISR”。

即使从RAM执行/提取,也会发生此问题吗?

err_threshold.threshold位于 flash_ecc_regs寄存器中。

如果从RAM获取时检测到单位ECC。 在这种情况下,它是否会影响memory_error_regs寄存器?

此致,

横次郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yojiro,

    勘误表仅适用于闪存单位错误。

    您在RAM上的回答正确。

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vamsi:

    感谢您的支持。

    如果设置为CEINTEN=1且CERRTHRES=0。
    --> memory_error_regs:可纠正的错误阈值为0,且已启用可纠正的错误中断。
    当从RAM fetch进行单位ECC检测时,是否出现与此问题相同的无限循环?

    此致,
    横次郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yojiro,

    无限循环勘误表不适用于RAM单位错误。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vamsi:

    感谢您的回复。
    我明白了!

    此致,
    Yane