请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 您好,
是否有参考电路或参考程序用于以下黄色注释?
SPRS902D:第10页
此致,
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否有参考电路或参考程序用于以下黄色注释?
SPRS902D:第10页
此致,
Sasaki
您好,Sasaki-San,
要明确一点,如果您想要满足数据表规格,则不需要对偏移,增益或ADC到ADC增益进行任何自校准。 只要使用SetMode()函数设置ADC,就会加载正确的线性和偏移修正。 所有其他饰件通过引导ROM加电时加载。
只有当您想要从设备中挤出更多精确度时,才能进行自校准,如链接的e2e线程中所述。 我认为TRM还描述了如何自行校准偏移误差,但这在该设备上是不必要的;出厂偏移调整应该是好的。