This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:关于F2.8075万's ADCIN14引脚

Guru**** 2557650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632676/tms320f28075-about-f28075-s-adcin14-pin

部件号:TMS320F2.8075万

您好,

是否有参考电路或参考程序用于以下黄色注释?

SPRS902D:第10页

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasaki:

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到解答。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasaki:

    基本上,您需要一个接近ADC范围上半部分的外部高精度电压源(如果使用2.5V VREFHI,则可能为2.0V;如果使用3.0V VREFHI,则可能为2.5V)。 然后,通过公共引脚将其应用于所有4个ADC,并使用采样参考电压校准任何增益错误或ADC到ADC增益错误。

    与数据表规格相比,我们不期望这会带来显著改进,也不建议将其用于典型应用。 只有当您真正尝试从ADC中挤出每一个精确度时,才会出现这种情况。

    另见 :e2e.ti.com/.../201.0854万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Devin San,

    感谢您的支持。
    我明白了。
    我将使用TRM中描述的校准方法。

    此致,
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    要明确一点,如果您想要满足数据表规格,则不需要对偏移,增益或ADC到ADC增益进行任何自校准。  只要使用SetMode()函数设置ADC,就会加载正确的线性和偏移修正。  所有其他饰件通过引导ROM加电时加载。   

    只有当您想要从设备中挤出更多精确度时,才能进行自校准,如链接的e2e线程中所述。  我认为TRM还描述了如何自行校准偏移误差,但这在该设备上是不必要的;出厂偏移调整应该是好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devin San,  

    感谢您的详细信息!!!

    我真的很感谢你!!

    此致,

    Sasaki