This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:ACIM电机操作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633102/tms320f28069m-acim-motor-operation

部件号:TMS320F2.8069万M

在移位应用程序中,我使用实验12b进行ACIM操作。 我不能使用TI识别例程,因为它无法确定我们在市场上使用的电机的参数。 所以我写了自己的例程来识别参数。

在较低的速度下,50 % 电机运行良好。 但在达到此电平后,电机开始振动,并从我的驱动器中消耗太多电流。 通过更改速度控制器的带宽,我可以稍微降低振动,但这还不足以解决整个问题。 我认为,如果我发现电机参数错误,可能是当前控制器的问题。 但在这种情况下,我认为在达到额定速度的50 % 之前,它也不能高速工作。 是真的吗?  

我没有机会在该应用中确定惯性和摩擦。 所以我把一些我猜到的值放在了一个位置。 这是不是原因? 电动机制造商提供的惯性为kgm2,但Instaspin要求其为Aperkrpm。 如何将其转换为Aperkrpm?

您可以在振动瞬间看到电机电相电流,电流中存在高振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Motor_Enthusiast,

    感谢您的详细问题。 您的线程已分配给C2000专家,应很快获得反馈。

    此致,