This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:关于TIDA-0.0643万的问题

Guru**** 2578845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638378/ccs-tms320f28027f-question-about-tida-00643

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0643万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI:

我有疑问。 是否用 TIDA-0.0643万的示例让您飞了?

设置了什么加速度?

谢谢你。

Andrew。

www.ti.com/.../TIDA-0.0643万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自main.h
    _IQ MaxAccel_krpmps;
    _IQ (5.0)

    5 kRPM /秒

    您可以通过全局变量更改此值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    有了这种加速,无人机还没有飞起来。

    请告诉我 如何计算控制器的最大加速度?

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制系统没有最大值

    最大值取决于电源,逆变器和电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们第一次能够起飞。

    5 kRPM /秒  是不够的。

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您会增加它吗?

    在飞行中祝贺你!