This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8027万F:调试新的Launchpad板时遇到问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646115/ccs-launchxl-f28027f-trouble-debugging-new-launchpad-boards

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8301MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我一直在使用LAUNCXL-F2.8027万F和BOOSTXL-DRV8301。 我有两个套件,它们一直都很完美。

不过,我把其中一个工作板拿出来,所以我决定再订购3个板。 所有新的LAUNCHXL-F2.8027万F都不会调试。

它们似乎可以正常闪烁,但在运行调试器时出现以下错误。

我使用的是CCS版本6 (最新)和XDS100 V2)

该主板是否发生了变化?

(所有开关和跳线都已设置为应如何设置。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    很抱歉您在使用新的LaunchPad时遇到问题。 该主板没有任何改动。 我有几个问题可以帮助缩小范围。

    1.当您说"它们似乎正常闪烁"时,您是指LED按预期闪烁,还是您能够连接并加载新代码以闪烁?
    2. XDS100调试器是否正确显示在设备管理器下?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好,我的意思是我能够加载新代码(显然,这是CCS在启动调试会话时告诉我的)。

    就XDS100调试器而言,我说的是正确的。 我可以直接关闭调试器,拔下新的主板插头插入旧的主板,它工作正常。 但这是我的设备管理器的屏幕截图。

    此外,我还使用新的主板测试了XDS连接。(下面是结果。 。 。 TLDR:连接通过)

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\usd3.6673万\AppData\Local\TEXASI~1\
       CCS \ti\1\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    图书馆的构建日期为2017年7月21日。
    库的构建时间是'19:36:41'。
    库软件包版本为7.0 .48.0。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
    控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
    该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

    ——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

    没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

    ——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

    没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

    ——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR指令路径长度测试成功。
    JTAG IR指令路径长度为38位。

    JTAG DR旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR旁路路径长度为1位。

    ——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:0
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:0
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:0
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:0
    已正确扫描所有值。

    JTAG IR完整性扫描测试已成功。

    ——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:0
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:0
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:0
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:0
    已正确扫描所有值。

    JTAG DR完整性扫描测试已成功。

    [结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    所以你

    此软件是否在以前的主板上工作?
    如果您将开箱即用代码加载到设备上,在加载代码示例代码后是否仍能连接?

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    我运行的代码基于汽车软件。 我做了一个实验室,创建了我自己的独立项目。 它在我使用过的每一个启动板上都起作用,直到我最近看到的这一批。

    正如我在上一次答复中所说的,当使用新的启动板中的一个调试失败时,我可以关闭调试器,连接一个旧的启动板,重新启动调试器,一切都能正常工作。 (即:我可以运行代码并对其进行调试)。

    正如我在上次答复中提到的那样,XDS100可以与主板上的仿真器硬件进行通信。

    所以,要么我的代码没有像CCS所表明的那样加载到目标MCU中,而是处于某种奇怪的状态(擦除了其部分或全部闪存),要么发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。

    是否可以尝试仅在其中一个新LP上更新XDS100固件? 请使用以下维客。 第三个项目符号有一个指向更新程序的链接。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    运行该实用程序后,请再次尝试您的过程。 这是否可以解决问题?

    此外,请找到LaunchPad的包装盒,并分享包装盒上白色标签的照片。 如果您还拥有原稿中的包装盒,那就更好了。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好,我可能有一个问题。 CPLD程序员说设备未连接,但我的设备管理器说已连接。 (请参见图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    是否已确保调试器不在CCS的活动会话中? 确保在执行命令行功能时关闭CCS。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它关闭了,但为了确保我再次检查。 结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是XDS100调试探测器的问题。  如果您发现该特定错误(以及每次尝试时出现的相同错误),则表明1) PC正在与XDS100通信,2) XDS100正在成功扫描到目标, 和3)调试寄存器中设置了一个位,表示访问寄存器的尝试被阻止。 1)和2)通过成功的测试连接结果进一步确认。  我认为我们不是在关注XDS100问题,而是在关注目标或CCS设置。

    您的CCS似乎已设置为在打开礼貌模式时以实时模式连接。  当您按下粗鲁的重试按钮时会发生什么情况?  请求是否有效?  如果是,您是否可以禁用实时模式并查看是否可以调试目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,我同意您的说法。

    我尝试禁用礼貌模式但没有成功。 我无法准确告诉您发生了什么,但代码不运行。 最终(相对较快)我将收到一个类似于下图的错误:

    在浏览.map文件后,我可以确认该地址没有符号。 如果我观察到我在监视窗口中的变量,它们似乎是随机变化的,这使我相信MCU不在我下载的代码的控制之下。 但是,我已将CCS设置为“擦除”,“加载”,然后在启动调试器时验证闪存,该进程从不生成错误。

    我还运行了XDS串行实用程序,结果支持上述关于连接到XDS100的2 (见下文)

    因此,我已经连接到足够的位置来获取这些信息,但是CPLD编程器无法打开XDS设备来对其进行重新编程。

    从一开始我就很想知道MCU或启动板有什么变化,因为我可以运行基于2.8027万的旧启动板,而且我也有基于2.8069万的启动板,也可以工作(不同的项目和代码)。 只有我收到的3块新2.8027万板不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谜题解决了!

    在我去度假之前,我们匆忙地订购了这些电路板,我们订购了错误的电路板。 我需要2.8027万F版本用于FOC安装。 (请参阅图)。 感谢你们的帮助!! 非常感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不完全相信这就是为什么你会遇到这个错误,但我没有令人信服的理由来说明为什么。
    如果您购买了额外的F2.8027万F LaunchPad,我很想了解后续行动。 如果您在正确的主板上遇到相同的问题,请在此处发布。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    只是跟进。 我今天早上收到了我的2.8027万F新的洗涤垫,它们按预期工作。

    谢谢