请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部件:SFRA
SFRA GUI未连接到MCU,跳线J4,J1已填充,并且控制卡上的SW1已关闭,如SFRA指南中所建议。
COM端口设置(COM 1757600 8N1)是正确的,并通过连接U6的Rx和Tx的数据回路进行验证(请参阅M2 USB JTAG ISO原理图)。
在重新生成示例代码编译器后,.cmd文件中会给出一些警告。 我不知道这意味着什么以及如何解决这一问题。
套件:- C2000数字电源培训套件TMDSC2KWRKSHPKIT
CCS:7.2
编译器:- TI v 16.9 .3.LTS
操作系统:Windows 10 Pro
感谢您的任何帮助。
谢谢
推压机