This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:DPSWrkShpKit_SFRA_F2.8035万示例代码SFRA GUI未连接到MCU。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631745/tms320f28035-dpswrkshpkit_sfra_f28035-example-code-sfra-gui-not-connecting-to-mcu

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:SFRA

SFRA GUI未连接到MCU,跳线J4,J1已填充,并且控制卡上的SW1已关闭,如SFRA指南中所建议。

COM端口设置(COM 1757600 8N1)是正确的,并通过连接U6的Rx和Tx的数据回路进行验证(请参阅M2 USB JTAG ISO原理图)。

在重新生成示例代码编译器后,.cmd文件中会给出一些警告。 我不知道这意味着什么以及如何解决这一问题。

套件:- C2000数字电源培训套件TMDSC2KWRKSHPKIT

CCS:7.2   

编译器:-  TI v 16.9 .3.LTS

操作系统:Windows 10 Pro

感谢您的任何帮助。

谢谢  

推压机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pushpender,

    我认为这是与下面的主题重复的帖子。 因此请使用下面的链接。 如果对此问题有任何疑问,请随时告知我。
    谢谢你。
    e2e.ti.com/.../63.2107万

    此致,