This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:双向隔离DC-DC

Guru**** 2554460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632669/tms320f28069-bidirectional-isolated-dc-dc

部件号:TMS320F2.8069万

TI专家,您好!

在以下链接中发布的上一个讨论之后,我想再次发布我的查询。

https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/61.9494万

我使用的是相同的变频器配置,在这种配置中,我遇到了一些有源钳位电路的问题。
在无负载条件下,我可以使用VDCin:48V来缓存400V的直流输出。
但当我以极小的功率~ 120W加载输出时,钳形设备遇到电压峰值,高频振铃如图所示。实际上,不应该发生这种情况。

  

在VDCin:20V和VDCout:150V的情况下,加载输出功率非常低~ 120W。 请参考以下电路和波形,了解所连接的主设备和有源钳位设备。

我需要找出以下问题的答案。

1,有源钳位设备上产生电压峰值的原因是什么?  

2,为什么主设备上的电压峰值也没有被抑制?

我还从以下TI链接中找到了一些信息。

e2e.ti.com/.../for-efficiencies-sake-how-to-integrate-bidirectional-power-flow-into-your-ups-design-part-1

e2e.ti.com/.../for-efficiencies-sake-how-to-integrate-bidirectional-power-flow-into-your-ups-design-part-2


请帮我解决上述问题。

此致,

Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ramesh,

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到解答。

    此致,