请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8034万 你好
我对TMS320F2.8034万上的闪存擦除有一些疑问。
1.
当尝试擦除此扇区中所有位均为“1”的扇区时,闪存擦除API是否确实尝试擦除?
或者,由于所有位都已经是“1”,它没有任何作用?
这个问题的背景是 ,我想确认 用API擦除所有“1”扇区是否比其他情况需要更长的时间。
二.
我认为设备中每个扇区的擦除时间各不相同。 正确吗?
此致,
OBA