This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:闪存API,擦除功能

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632743/tms320f28034-flash-api-erase-function

部件号:TMS320F2.8034万

你好

 

我对TMS320F2.8034万上的闪存擦除有一些疑问。

 

1.

当尝试擦除此扇区中所有位均为“1”的扇区时,闪存擦除API是否确实尝试擦除?

或者,由于所有位都已经是“1”,它没有任何作用?

这个问题的背景是 ,我想确认 用API擦除所有“1”扇区是否比其他情况需要更长的时间。

 

二.

我认为设备中每个扇区的擦除时间各不相同。 正确吗?

 

此致,

OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA,

    1)在已擦除的设备上调用闪存擦除操作时,由于闪存已擦除,闪存API将不会应用进一步的擦除脉冲。 因此,所需时间更短。

    2)是,每个扇区的闪存擦除时间可能不同。

    此致,
    Manoj