This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:XINTF与EMIF

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632890/tms320f28379d-xintf-vs-emif

部件号:TMS320F2.8379万D
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

我目前正在XINTF上使用带有256K SRAM芯片的2.8335万以及内存映射FPGA。 我们即将推出一款全新的大型硬件,因此我希望升级到功能更强大的产品,2.8379万D似乎是显而易见的选择。 但是,我无法确定EMIF是否支持使用外部RAM作为pram。 从我找到的文档中,是否有针对此问题的警告,但也可能有示例?

在当前系统中,我有一个从内部闪存运行的引导加载程序。 bootloader将主应用程序从SPI闪存读取到XRAM,然后跳转到XRAM,启动SysBIOS等 。2.8379万D是否支持通过EMIF进行此操作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    是的,EMIF应该能够支持从CS2+上的外部存储器(包括SRAM)执行程序,但不能从CS0上的SDRAM执行程序。  说明文件中的警告特定于SDRAM,因为SDRAM内存映射到C28x程序(指令)总线无法到达的区域。

    新发布 的EMIF AppNote 可能包含一些有用的信息。

    汤米