请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D “Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
我目前正在XINTF上使用带有256K SRAM芯片的2.8335万以及内存映射FPGA。 我们即将推出一款全新的大型硬件,因此我希望升级到功能更强大的产品,2.8379万D似乎是显而易见的选择。 但是,我无法确定EMIF是否支持使用外部RAM作为pram。 从我找到的文档中,是否有针对此问题的警告,但也可能有示例?
在当前系统中,我有一个从内部闪存运行的引导加载程序。 bootloader将主应用程序从SPI闪存读取到XRAM,然后跳转到XRAM,启动SysBIOS等 。2.8379万D是否支持通过EMIF进行此操作?
提前感谢。