This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:无法使用FT2232调试器调试Micro

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642485/tms320f28027-could-not-debug-the-micro-using-ft2232-debugger

部件号:TMS320F2.8027万

我们有一个自定义板和自定义调试器,带有FTDI芯片FT2232,工作正常。我 的PC中的调试突然停止工作  

我们可以 从不同 的PC调试相同的系统,但不能从我的PC调试。 我已删除所有驱动程序并卸载和  

已再次重新安装CCS和驱动程序,但仍面临相同的问题。  

我无法确定问题。  

我已连接检测到的端口并从调试器中记录  

请帮助我了解并解决问题。  

此致  

Kamaraj  

请参阅下面的错误消息“我从调试器中得到”。

[开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\kxs41\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR指令路径长度测试失败。
JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

JTAG DR旁路路径长度测试失败。
JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG IR完整性扫描测试失败。

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG DR完整性扫描测试失败。

[结束:Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamaraj,

    您是否可以尝试迁移到新工作区? 在此处导入此项目。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamaraj,

    这可能是由于您的定制主板中的硬件问题而导致的。 有关 故障排除建议,请参阅此链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试仍然遇到相同的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以 从不同 的PC调试同一系统,但不能从我的PC调试。 i

    如果同一主板/仿真器可以从另一台PC正确调试,则问题可能出在您PC上的CCS安装上。 您使用的是哪个版本的CCS?  

    如果您不在最新版本的7.3 v上,我建议您安装该版本(您甚至可以保留当前的安装并将7.3 安装到新目录中),然后尝试一下。 除此之外,还有之前建议的故障排除指南,我目前还想不出其他的考虑,但如果我能想到其他任何问题,我一定会更新此线程。