This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找LG清洗器马达总成AHL7291.4402万的控制器

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641946/looking-for-controller-for-lg-washer-motor-assembly-ahl72914402

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8062万FTMS320F2.8054万FTMS320F2.8027万F

如果以前 有过这样的文章,我很抱歉,但 我去过论坛, 也没有注意到类似 的文章。

正在查找LG清洗器电机总成AHL7291.4402万的控制器,这是三相无刷电机,工作电压为120 V,我想要获得控制智能驱动器速度和扭矩的正确控制器,请提供建议

 谢谢

 AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已指派一名TI应用工程师帮助您解决问题。 由于感恩节假期,美国网站目前已关闭,因此回复可能会延迟。

    谢谢,此致,
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果控制器仅用于电动机驱动器,TMS320F2.8027万F是一个很好的选择,如果需要更多GPIO和接口,TMS320F2.8054万F或TMS320F2.8062万F可以使用单控制器控制系统和电动机驱动器。 这三种器件均可支持InstaSPIN-FOC算法,该算法可用于3相BLDC无传感器或感应控制,以控制速度和扭矩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找能够以最少的精力旋转马达的评估套件,请注意以下事项。  本工具包旨在帮助显示InstaSPIN。
    http://www.ti.com/tool/tmdshvmtrinspin

    如果您不想使用InstaSPIN (自行构建/了解更多信息),则下面非常相似的套件可能有效:
    http://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRPFCKIT

    只是想确保您知道。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们让我回来,这款控制器是即插即用还是我必须组装电路板? 我正在寻找一款易于连接和控制电机的产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    TI销售的芯片大部分都是-并不是真正完整的螺栓固定式解决方案,而这些解决方案随后可以进行产品化。  相反,我们提供评估套件以帮助展示我们的价值。 对于最终产品,应在完成解决方案评估并进行相应测试后,根据您的产品要求重新设计套件。

    尽管如此,我上面提到的InstaSPIN HV套件可能是您旋转此电机的最接近的途径。  请注意,可能仍需要投入一些精力(可能是软件)。  

    我建议您在购买之前浏览套件信息,以确保它是您想要的(文档,sch和软件)。  产品页面显示了开始使用此套件的路径,并显示了您需要下载的内容。


    谢谢!
    Brett