如果以前 有过这样的文章,我很抱歉,但 我去过论坛, 也没有注意到类似 的文章。
正在查找LG清洗器电机总成AHL7291.4402万的控制器,这是三相无刷电机,工作电压为120 V,我想要获得控制智能驱动器速度和扭矩的正确控制器,请提供建议
谢谢
AJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果以前 有过这样的文章,我很抱歉,但 我去过论坛, 也没有注意到类似 的文章。
正在查找LG清洗器电机总成AHL7291.4402万的控制器,这是三相无刷电机,工作电压为120 V,我想要获得控制智能驱动器速度和扭矩的正确控制器,请提供建议
谢谢
AJ
如果您正在寻找能够以最少的精力旋转马达的评估套件,请注意以下事项。 本工具包旨在帮助显示InstaSPIN。
http://www.ti.com/tool/tmdshvmtrinspin
如果您不想使用InstaSPIN (自行构建/了解更多信息),则下面非常相似的套件可能有效:
http://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRPFCKIT
只是想确保您知道。
谢谢!
Brett
您好,AJ,
TI销售的芯片大部分都是-并不是真正完整的螺栓固定式解决方案,而这些解决方案随后可以进行产品化。 相反,我们提供评估套件以帮助展示我们的价值。 对于最终产品,应在完成解决方案评估并进行相应测试后,根据您的产品要求重新设计套件。
尽管如此,我上面提到的InstaSPIN HV套件可能是您旋转此电机的最接近的途径。 请注意,可能仍需要投入一些精力(可能是软件)。
我建议您在购买之前浏览套件信息,以确保它是您想要的(文档,sch和软件)。 产品页面显示了开始使用此套件的路径,并显示了您需要下载的内容。
谢谢!
Brett