This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:我正在使用MATLAB 2011B版本运行基本代码。我执行了xmakefile配置。但问题是生成".out file"。我只是在ccsv4中运行此文件。但没有发生任何事情。这里是

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631941/ccs-tms320f28335-i-am-running-a-basic-code-using-matlab-2011b-version-i-did-xmakefile-configuration-but-the-problem-is-generation-of-out-file-i-just-run-this-file-in-ccsv4-but-nothing-was-happending-here-a

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我需要通过在每个0.5 秒提供脉冲来闪烁LED。我只是将输出数据类型设置为unit16。这导致直接连接到GPIO34。我在这里显示了什么,你可以交叉检查一下。

谢谢!

谨致问候,

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    我可以从checkEnvSetup中得知您的设置不完整- MATLAB不知道从何处获取C2000 CGT或BIOS。  缺少CGT是一个大问题,我认为没有它工作流就无法正常工作。

    MATLAB命令行中键入targetupdater并逐步完成,确保正确配置了所有路径以满足MATLAB所需的所有工具。

    您可以 通过联系MathWorks技术支持获得更多帮助

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    您告诉我,无论我需要单独下载还是不需要单独下载。我不知道CGT文件在哪里可用。我正在使用控制套件。我有很多困惑。所以请帮我解决这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\ccsv6\tools\compiler
    这用于编译器路径

    DSP BIOS的路径是什么???

    还有一件事是我可以通过我的PC的环境变量来更改它。 正确吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    通常BIOS安装在C:\ti

    正如Brian所说,联系MathWorks寻求帮助。

    此致
    Chris