请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 我的PMSM运行非常粗糙,只能达到100rpm,然后它会真正抖动并完全停止,我正在使用第三方高压功率级,电压和电流感应线路放大,滤波并路由至相应的引脚。 我看到了附加的异常波形。 Labl1c更糟。 快速估算在大多数情况下都会导致误差。 我做错了什么? 滤波的频率极是否是问题的罪魁祸首?
角度_gen.Angle_PU
gAdcData.i.值[0]
gAdcData.V.值[0]