This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:lab1b开环问题-波形异常

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632445/tms320f28069m-lab1b-open-loop-problems---unusual-waveform

部件号:TMS320F2.8069万M

我的PMSM运行非常粗糙,只能达到100rpm,然后它会真正抖动并完全停止,我正在使用第三方高压功率级,电压和电流感应线路放大,滤波并路由至相应的引脚。 我看到了附加的异常波形。 Labl1c更糟。 快速估算在大多数情况下都会导致误差。 我做错了什么? 滤波的频率极是否是问题的罪魁祸首?

角度_gen.Angle_PU
gAdcData.i.值[0]
gAdcData.V.值[0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lab01b和lab01c用于信号链上的硬件验证,以及一些功能模块。 对于lab01b,要先平稳地运行电动机,您需要调整基于电压/频率曲线的电动机规格,这些参数在user.h中设置 然后进入lab01,你需要首先在硬件板上设置HAL_readAdcData()中的电流感应权。

    要使用数据记录,您需要将datalog.Flag_EnableLogOneShot设置为"true"以捕捉缓冲区大小不足以始终保存连续波形的波形。 要获得真实波形,最好使用示波器或pwmdac。