This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万F:电机运行时需要在线修改PWM频率

Guru**** 2906210 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631289/tms320f28062f-need-to-modify-pwm-frequency-online-when-motor-running

部件号:TMS320F2.8062万F
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

你好,冠军

我的客户希望在电动机低速和高速运行时修改PWM频率。 例如,在低速时将PWM设置为4kHz,而在高速时将其设置为8kHz。

现在,他们发现当他们通过PWM周期寄存器修改频率时,电机电流似乎不好。  

因此,他们想知道是否需要谨慎处理这种情况?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很多。
    PWM周期触发ADC转换的开始,随后触发mainISR。 更改PWM周期也会更改中断频率,如果中断没有足够的时间在下一个中断触发前完成计算,您会遇到奇怪的行为。
    然后是所有基于中断频率的计算,大部分是通过宏中的计算来完成的。
    更改计算周期将影响所有这些预先计算的值以及PID响应等事项。 危险的东西,这可能与您的电机电流问题有关-基本上,您已经更改了PID速率,从而更改了响应。

    我早就这样做了,(在当时的全新F2812上),将ISR与PWM周期分离。 您可以按固定的时间间隔运行mainISR (我使用备用PWM模块生成中断),并以不同的周期长度运行PWM。 这是这样的

    在我看来,MotorWare代码仅针对固定的PWM/ISR频率。 对于可变频率,您需要投入实际工作。

    我这样做的目的是减少高电流时的开关损耗。 实施后,测得的减少损失不值得付出的努力,但您的应用可能有所不同。 在不承受重负载的情况下,切换频率应大大高于可听范围,这一点很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    感谢您的意见。

    您好,C2000团队
    更改PWM频率是否需要对EST模块执行某些操作?

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要为控制器和快速估算器使用固定频率(带有CPU计时器或其他PWM计时器),您可以根据需要更改PWM频率。 此解决方案对于串联相电流并联传感器或电流霍尔传感器具有更好的性能,对于低侧电流并联电阻器而言,它不是一个非常好的解决方案。