This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TIDM1000 PWM

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632362/tms320f28379d-tidm1000-pwm

部件号:TMS320F2.8379万D

嗨,下面是TIDM1000的PWM结构。 我不知道是否可以同时打开和关闭两个MOSFET,将第2和第4相结合。 由于RDSon在MOSFET中比二极管小,因此效率更高,我们只能使用C2000的3个PWM引脚,而不是3对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    是的,这是一种可能性,我们希望用户在使用具有不同特性的设备时具有灵活性,在这种情况下,切换损耗可能会更高,或者不会发生反向电流。 因此,设计将两个信号分别路由。 但是,在切换方案中,它们被驱动在一起

    此致
    Manish