This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:F2.8335万

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631987/tms320f28335-f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

尊敬的各位:

您是否会回答我的愚蠢问题:

我刚刚开始学习嵌入式编码器与F2.8335万的连接。 当我使用SCI发射器通过USB向串行发送一个号码到我的计算机时,串行通信出现问题。 我不能把“你好”字之类的文字发送到电脑,也不能把“3”,“4”之类的数字发送到电脑。

我检查了SCI-A配置,并且在F2.8335万和计算机中波特率相同,我在计算机中收到了sth,但它不是我的语言!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要转换ASCII码,这取决于软件的编写方式。

    请参见controlSUITE和C2000Ware中的声波卡示例。 这应该清楚地向您展示如何实现这一目标。 事实上,它会执行您想要执行的操作。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,但我的问题是当我想使用Matlab嵌入式编码器工具箱时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud:

    我不太理解您的问题。 获得帮助的最快方式是 联系MathWorks技术支持 以获得帮助。

    谢谢,

    -Brian