请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
尊敬的各位:
您是否会回答我的愚蠢问题:
我刚刚开始学习嵌入式编码器与F2.8335万的连接。 当我使用SCI发射器通过USB向串行发送一个号码到我的计算机时,串行通信出现问题。 我不能把“你好”字之类的文字发送到电脑,也不能把“3”,“4”之类的数字发送到电脑。
我检查了SCI-A配置,并且在F2.8335万和计算机中波特率相同,我在计算机中收到了sth,但它不是我的语言!