This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:我使用MATLAB 2016a配置了ccsv5。MATLAB中的Small Simulink程序的.out文件的生成存在问题。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632394/ccs-tms320f28335-i-configured-the-ccsv5-with-matlab-2016a-there-is-a-problem-in-genration-of-out-file-for-small-simulink-program-in-matlab

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

在这里,我需要每隔0.5 秒闪烁一次LED GPIO数字输出设置在引脚34处。

我在这里得到了错误,好像它没有找到编译器路径。我没有从这里得到信息。

这是我的配置。在这里我提供了版本5.2 .................15代码生成工具。但我不知道为什么我会收到此错误。有人可以帮我解决这个问题。

谨致问候,

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    我认为您的MATLAB已配置为CCSv6,但您对CCSv5执行了CheckEnvSetup。CCSv5的设置看起来不错,我可以很好地判断。

    尝试在MATLAB命令行中键入targetupdater,并为CCSv5而不是CCSv6进行设置。

    如需更多帮助,请 联系MathWorks技术支持

    谢谢,

    -Brian