This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:具有DVT能量跟踪的CCS 6.2 0错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631981/ccs-tms320f28335-error-ccs-6-2-0-with-dvt-energy-trace

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

哈洛

我正在处理 TMS320F2.8335万的一个项目,并且可以创建一个.out文件。

但我无法使用BH-USB-510L连接设备。

我收到以下消息:请参阅附件!

Blackhawk支持说,我的设备不支持"能量追踪",但我不知道这是从哪里来的!

有什么想法吗?

目标配置显示以下内容:请参阅附加文件!

按"测试连接"按钮,显示连接中没有错误!

我在以前的CCS版本中遇到了相同的问题,6.1 Tm3或???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    查看此线程并查看是否有帮助。
    e2e.ti.com/.../55.8115万

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛

    在这种情况下,55.8115万实际上不是一种可识别的解决方案。

    我在另一个项目中有一个非常简单的设置,这是正常工作的。

    我检查了两个比较构建配置中的所有设置,一个用于闪存,一个用于RAM (调试)。

    在这两种设置下,编译都可以正常工作。

    在第二个项目中,BH-510L的硬件下载工作正常。

    在失败的项目中,我不能查看“Code Composer Studio -高级工具- EnergyTrace技术”设置,因为我收到了相同的错误消息。

    :-(.

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chromstopher,
    我再次将一个正在进行的项目与这个项目进行比较,我有一个问题,就是EbergyTrace。
    我找到了一个非常简单的解决方案来解决我的问题:
    我删除了文件夹“...........” \.metadata\.plugins\com.ti.dvt.energytrace"
    这解决了我的问题,现在我可以通过BH-510L将程序传输到硬件
    巴西
    拉尔夫