请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
哈洛
我正在处理 TMS320F2.8335万的一个项目,并且可以创建一个.out文件。
但我无法使用BH-USB-510L连接设备。
我收到以下消息:请参阅附件!
Blackhawk支持说,我的设备不支持"能量追踪",但我不知道这是从哪里来的!
有什么想法吗?
目标配置显示以下内容:请参阅附加文件!
按"测试连接"按钮,显示连接中没有错误!
我在以前的CCS版本中遇到了相同的问题,6.1 3或???