This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:调试闪存设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631704/ccs-f28m35h52c-debug-flash-settings

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我已经阅读了以下链接中的闪存设置文档,希望对C2000器件进行一些说明。

http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_debug-handbook.html#configuring-flash-settings-in-CCS

对于C200设备的时钟配置,它显示:

时钟配置-此设置用于计算闪存操作的系统频率。 对于Piccolo器件,由于有片上振荡器,闪存编程器始终使用该源对器件进行编程,因此这些字段不可修改

它仅提及piccolo设备。 对于其他设备,我们应该使用应用程序中使用的相同时钟配置? 因此,对于concerto M3项目,我会将OSCCLK设置为我用作X1源的任何设备(在我的情况下为20 MHz),然后我会将SPLLIMULT,SYSDIVSEL和M3SSDIVSEL设置为与我在应用中使用的设备相匹配?  那么我对 蛇腹C28项目使用相同的方法吗?

只是想确保。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,对于F28M35H52C,您应该在您的情况下将OSCCLK配置为20MHz,因为您的主板上有20MHz的X1。 并配置其余的组件以匹配您的应用程序,确保您的工作频率。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!