请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我已经阅读了以下链接中的闪存设置文档,希望对C2000器件进行一些说明。
对于C200设备的时钟配置,它显示:
时钟配置-此设置用于计算闪存操作的系统频率。 对于Piccolo器件,由于有片上振荡器,闪存编程器始终使用该源对器件进行编程,因此这些字段不可修改
它仅提及piccolo设备。 对于其他设备,我们应该使用应用程序中使用的相同时钟配置? 因此,对于concerto M3项目,我会将OSCCLK设置为我用作X1源的任何设备(在我的情况下为20 MHz),然后我会将SPLLIMULT,SYSDIVSEL和M3SSDIVSEL设置为与我在应用中使用的设备相匹配? 那么我对 蛇腹C28项目使用相同的方法吗?
只是想确保。
谢谢