This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:来自GPIO的输出电流

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642855/tms320f28379d-output-current-from-gpios

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,我想知道每个GPIO引脚的最大输出电流是多少。 它是否取决于我同时使用的PIN数? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    GPIO源电流取决于其所属的组,可以是组1或组2。 组1支持4mA的源电流,组2支持8mA。 请查看设备数据表中电气特性下的推荐工作条件。

    此致,
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi,

    GPIO源电流取决于其所属的组,可以是组1或组2。 组1支持4mA的源电流,组2支持8mA。 请查看设备数据表中电气特性下的推荐工作条件。

    此致,

    Gautam

    [/引述]

    您好,感谢您的回复。 我在数据表上找不到您谈论的组。 在推荐的工作条件下,我只发现所有引脚都有4 mA电流。

    如果电流超过该值,但仍低于数据表中指示的最大值(此微控制器为20 mA),会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表上找不到您所谈论的组。 在推荐的工作条件下,我只发现所有引脚都有4 mA电流。[/QUOT]

    这又取决于设备。 如果所有4mA都被提及,那么这就是它所支持的全部。

    Francesco Longobardi 说:
    如果电流超过该值,但仍低于数据表中所示的最大值(此微控制器为20 mA),会发生什么情况?[/QUOT]

    此处20mA是绝对最大值,这只能是瞬时值。 如果大于4mA的建议值,GPIO可能会根据应力随时折叠。  

    此致,

    Gautam