请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 您好,我想知道每个GPIO引脚的最大输出电流是多少。 它是否取决于我同时使用的PIN数? 提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我想知道每个GPIO引脚的最大输出电流是多少。 它是否取决于我同时使用的PIN数? 提前感谢
Hi,
GPIO源电流取决于其所属的组,可以是组1或组2。 组1支持4mA的源电流,组2支持8mA。 请查看设备数据表中电气特性下的推荐工作条件。
此致,
Gautam
[/引述]
您好,感谢您的回复。 我在数据表上找不到您谈论的组。 在推荐的工作条件下,我只发现所有引脚都有4 mA电流。
如果电流超过该值,但仍低于数据表中指示的最大值(此微控制器为20 mA),会发生什么情况?
我在数据表上找不到您所谈论的组。 在推荐的工作条件下,我只发现所有引脚都有4 mA电流。[/QUOT]
这又取决于设备。 如果所有4mA都被提及,那么这就是它所支持的全部。
Francesco Longobardi 说:如果电流超过该值,但仍低于数据表中所示的最大值(此微控制器为20 mA),会发生什么情况?[/QUOT]
此处20mA是绝对最大值,这只能是瞬时值。 如果大于4mA的建议值,GPIO可能会根据应力随时折叠。
此致,
Gautam