部件号:TMDSOLARPEXPKIT
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
这是我第一次尝试使用这样的工具, TMDSSOLARPEXPKIT,基于Piccolo的Solar Explorer Kit。 我发现自己在尝试将其连接到PC时遇到一些困难。
我有一个Win 10 64位系统,我现在只想大致了解该主板的操作方式以及如何修改它。 首先我需要运行一些内置功能。
我拥有的所有文档都是
1),硬件和控制参考指南;
2),使用GUI Composer:分步指南;
3),C2000微控制器开发工具用户指南;
软件方面,我已安装
1),控制套件
2),Code Composer Studio 6.2 .........0 (尝试安装5.5 .0,但无法在此版本中生成项目)
3),Guicomposer
以下是一些具体问题。
- 关于硬件连接。 首先,输入功率为20V直流,2A,因此总共为40W。 但是PV仿真器是50W,40W电源如何支持50W仿真器? 其次,如下图所示,使用仅有的两个香蕉船,我连接了BS1和BS3,BS4和BS5。 从PV仿真器到逆变器,现在应该都已链接。 那么我可以假设我已经完成了主板上的硬件互连吗? 如果是,如何将系统的所有部件链接在一起? 因为我所拥有的全部,我无法将所有BS1,BS7和BS3三个连接在一起。
- 关于GUI连接。 根据我的理解,GUI是一个类似应用程序的演示友好程序。 我尝试运行给定的演示GUI,并在开机时通过USB连接板,但在初始化阶段卡住。 我已按照 “GUI连接”中的说明逐步操作(总共4个步骤),但不起作用。
- 关于CCS。 根据我的理解,该板具有内置的控制功能,不需要CCS来复制给定的项目。 但是,当我尝试通过指定步骤运行给定项目时,在步骤4中有问题。 屏幕截图如下所示。 其他项目也出现了这一问题。
谢谢!
此致
Yue