This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPLCKITV4-CEN:通信的典型性能和稳健性

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632074/tmdsplckitv4-cen-typical-performance-and-robustness-of-communication

部件号:TMDSPLCKITV4-CEN

大家好,

代表我的客户发布有关实际用例中的TMDSPLCKITV4-CEN性能的信息:

直接连接到电源线的隔离电路的稳定性如何?  额定电压和II类标准?

有关G3 CENELEC通信标准的问题。

软件在套件之间发送,接收和握手需要500毫秒。

答 能否显著缩短通信时间?

B. TMS320F2808数字信号处理器是否可配置?

2. 通讯数据包的稳健性;

零交叉检测在最大程度减少丢失通信数据包方面的重要性?

B. CRC检查?

C. 波特率?

3. 当系统中的模块数量超过2个时,如何对模块进行寻址?

4.在发生故障或丢弃数据包时,模块之间是否有自动重新连接算法?

提前感谢您的帮助。

此致,

Keith N.

AFA OH/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    我将就此主题与您脱机联系。


    谢谢!
    Brett