Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSPLCKITV4-CEN
大家好,
代表我的客户发布有关实际用例中的TMDSPLCKITV4-CEN性能的信息:
直接连接到电源线的隔离电路的稳定性如何? 额定电压和II类标准?
有关G3 CENELEC通信标准的问题。
软件在套件之间发送,接收和握手需要500毫秒。
答 能否显著缩短通信时间?
B. TMS320F2808数字信号处理器是否可配置?
2. 通讯数据包的稳健性;
答 零交叉检测在最大程度减少丢失通信数据包方面的重要性?
B. CRC检查?
C. 波特率?
3. 当系统中的模块数量超过2个时,如何对模块进行寻址?
4.在发生故障或丢弃数据包时,模块之间是否有自动重新连接算法?
提前感谢您的帮助。
此致,
Keith N.
AFA OH/WPA