This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:eQEP模块上的霍尔传感器接口

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631921/launchxl-f28069m-hall-sensor-interfacing-on-eqep-module

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,

我设计了DRV8301驱动器板并将其与LAUNCXL-F2.8069万M配合使用。

我想以较低的速度在霍尔传感器上旋转BLDC电机,所以我在主程序中添加了补丁:

 gHallState =(~HAL_readGpio (halHandle,GPIO编号_20)& 0x1)<2;
 gHallState +=(~HAL_readGpio (halHandle,GPIO编号_21)和0x1)<1;
 gHallState +=(~HAL_readGpio (halHandle,GPIO编号_23)和0x1);

上述定义的GPIO20,GPIO21,GPIO23是发射板上的QEP引脚。

我是否需要添加任何模块,或者我可以简单地将数据作为GPIO获取用于霍尔传感器输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与lab11e一样,这些引脚用作GPIO,用于感应霍尔传感器输入,而不用作eQEP功能。